This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:使用 uniFlash 读取用户组0的 ECC (DCSM OTP)

Guru**** 1832770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388476/tms320f28p659dk-q1-read-ecc-of-user-bank-0-dcsm-otp-with-uniflash

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我购买了一个采用 F28P659的全新电路板、此电路板从未刷写任何软件。

我 使用 uniFlash 8.6读取用户组0的 ECC (DCSM OTP)、其中会显示??

我想确认新芯片是否填充了 用户存储体0 (DCSM OTP)的 ECC???

这是正确的默认状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    连接器件并查看 Bank0的 DCSM 用户 OTP ECC 时、这是默认视图。

    谢谢。此致、

    Charles