工具与软件:
EXT_EP-11390中发现的问题 也会影响 ARM 系列的最新版本。 (在本例中为 TMS570LC43xx)。
静态变量通过 tiarmofd 和 tiarmnm 工具(ti-cgt-armllvm_3.2.LTS)报告零大小。
armnm 和 armofd (ti-cgt-arm_20.2.7.LTS)具有相同的行为
ARM_20.2.8.LTS*预计何时发布?(在 EXT EP-11390中提到)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
EXT_EP-11390中发现的问题 也会影响 ARM 系列的最新版本。 (在本例中为 TMS570LC43xx)。
静态变量通过 tiarmofd 和 tiarmnm 工具(ti-cgt-armllvm_3.2.LTS)报告零大小。
armnm 和 armofd (ti-cgt-arm_20.2.7.LTS)具有相同的行为
ARM_20.2.8.LTS*预计何时发布?(在 EXT EP-11390中提到)
谢谢。
ARM_20.2.8.LTS*预计何时发布?
遗憾的是、目前还没有发布此版本的计划。
谢谢。此致、
-George.
tiarmclang 编译器没有 EXT_EP-11390。
谢谢。此致、
-George.
EXT_EP-11390 不适用于编译器。 但是、此编译器中也存在该问题。
我尝试了通过标准"arm-none-eabi-readelf"实用程序(站点: developer.arm.com/.../gnu-rm)读取 ELF 文件
但行为是相同的。
因此、ELF 文件内的符号表生成不正确。
谢谢。此致、
DS