This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TMS32F2800157

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388721/tms320f2800157-q1-tms32f2800157

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用的是具有 ABZ+PWM 编码的 PMSM 电机。   我正在使用 TI 通用电机代码(UMC)、并且我已经启用与电机编码器相关的宏。  

我启用了以下宏" MOTOR1_ENC "。

我要查看 eQEP 计算出的 角度和速度。 运行电机时、 eQEP 计算出的 角度和速度没有变化。

Motor_numEncSlots
RsOnLine_pole_rps
RsOnLine_angleDelta_rad  

EST_getAngle_pu
ENC_getElecAngle

speedENC_Hz
angleENC_rad

谢谢!

此致、

Premkumar。 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是什么? 您是否在寻找资源?  

    此致、

    Ben Collier