This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:适用于 C2000 DCL_PI_C1/L1的控制套件(powerSUITE)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389493/controlsuite-control-suite-for-c2000-dcl_pi_c1-l1-powersuite

器件型号:controlSUITE
Thread 中讨论的其他器件:SFRAC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具与软件:

         我无法在 C2000 软件频率响应分析器(SFRA)_lib 和补偿设计器_IN SDK FRAME work_spruik4a.pdf 和  C2000软件频率响应分析器(SFRA) LIB 和补偿 desgner_spruhz5a.pdf 中找到有关如何将 Kdc、fz0、fp0转换为 Kp Ki 的详细信息

您能否分享有关将 KDC fz0 fp0转换为可在 DCL 中使用的 KP KI 的详细信息。     

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheldon:

    请查看 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中提供的更新的补偿设计器 GUI。 该工具已更新为与 DCL 兼容。

    此致、

    Ozino