This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:某些变量无法通过 CAN 分配值

Guru**** 2812125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389687/tms320f280049c-some-variables-can-not-assign-value-through-can

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在开发引导加载程序。 通过仿真器对.out 文件进行编程。 然后运行 GUI、希望通过 CAN 通信修改一些变量。 但他发现右红色框区域可以分配、左红色框区域无法分配。 我还附加了 cmd 文件。 请帮助检查此问题、谢谢。

e2e.ti.com/.../_1A90E14FD853CF91E065D56C4B8D3C50_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    您能否向客户确认这是否在使用 CAN 引导加载程序内核?  您还可以翻译附件吗?

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    您可以忽略引导加载程序、只需 通过仿真器对.out 文件进行编程并使用 CAN 通信工具修改某些变量。 附件名称不重要、附件的内容是 cmd 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    如果我正确理解了问题、那么基本的问题就是无法发送正确的数据。  能否提供更多详细信息以便更好地了解问题?

         -使用的设置是什么(发射台,控制卡,定制板?)

         -什么是波特率

         -是否 通过 CAN 更新了其他变量?

         -当问题发生时,您能让客户查看 CAN_ES 等错误寄存器吗?

    此致、

    Joseph