This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:使用 CCS 图形工具是否可以进行实时数据记录?

Guru**** 2809495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390210/tms320f28069f-is-it-real-time-data-logging-possible-with-ccs-graph-tool

器件型号:TMS320F28069F
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069

工具与软件:

您好、TI 团队:

我希望这封电子邮件能让您满意。

我使用 TMS320F28069进行开发。

我想借助 CCS 图形工具记录可变数据。

我的查询如下所述:

使用 CCS Graph 工具记录变量数据的最大频率是多少?

我来看看此 E2E 链接。

根据这个 E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/319379/draw-graph-in-realtime-ccs/1112620#1112620

我将首选项设置为-> Code Composer Studio ->调试->连续间隔设置为100ms

我正在寻求帮助以解决这一问题。 能否就如何解决此差异提供指导?

感谢您关注此问题。

此致、

Ram Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    根据以下 线程 、限值为100ms。

    此致!

    Ryan Ma