This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ADC 结果

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389290/tms320f28p550sj-adc-result

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我使用了 P55 controlCARD 和 adc_ex1_SoC_EPWM 来评估 ADC 模块。 我发现、如果对浮点通道进行采样、ADC 值将在200左右发生变化。 这是否正常? 我如何解释它?

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus:

    浮点通道的转换值不可预测。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ibukun:

    模块是否需要以某种方式校正? 因为这个偏移非常大。

    此致、

    Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus:

    我不知道您如何纠正悬空引脚。 根据定义、它可以是工作范围内的任何电压。 如果您希望转换后的值可预测、则可以在引脚上添加一个上拉或下拉电阻器。

    此致、
    Ibukun