This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:双轴驱动:稳定运行期间 Id、Iq 的基准曲线。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386121/tms320f28379d-dual-axis-drive-reference-curves-of-id-iq-during-stable-operation

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

专家们、您好!

我们正在尝试确定  正确的 ID、如果系统在我们的定制逆变器硬件上是稳定的、Iq 波形应该是什么样的。 我们正在运行一个从内置在速度环路中的有传感器双轴驱动器项目获取的固件。

首先,如果系统是稳定的,并且如果 ID 参考(IDREF)设置为零,则根据 Clarke 变换计算出的 ID 反馈 IdFbk 也应该为0 ,允许 Vd 移动,使 ID 反馈变为0。 -->这句话是否正确?

在我们的代码中,我们将 Vq(pi_iq.out )限制为0.91 ,将 Vd 限制为0.3 (pi_id.out )。 Vd 和 Vq 的向量总和小于1。 我们已使用一些循环缓冲区定期捕获一些数据。

这是我们在电机以1000RPM 无负载运行时得到的波形、请注意、Id、Iq、Vd 和 Vq 的值全部为(pu * 100)

现在、当我们将速度增加到11000 RPM 时、我们注意到 ID 反馈不再接近0、这是正常的吗?

我们还 提供 从  +2 Nm 到-15 Nm 的扭矩。 它从光电扭矩变为再生扭矩。

ID 反馈不再是0? 这是否因为不允许 Vd 进一步升高而发生? [>0.30、(图中大于30)]

我们如何确保即使在速度较高时 ID 反馈电流也尽可能接近0。

我们还注意到、随着负载的增加、Id 也会相应地增加!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="521194" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386121/tms320f28379d-dual-axis-drive-reference-curves-of-id-iq-during-stable-operation ]因此 ID 反馈变成0。 -->这句话是否正确?

    正确。 如果 Id 参考也为0、那么 Id 也将接近0。

    Unknown 说:
    请注意 ID 反馈不再是0? 这是否因为不允许 Vd 进一步升高而发生? [>0.30、(图中大于30)]

    不等于零、如果电流采样信号良好并且转子角度正确、则接近于零。

    我们如何确保即使在更高的速度下也能使 Id 反馈电流尽可能接近0。

    如上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不等于零、如果当前采样信号良好且转子角度正确、则接近于零。

    您好、Yanming、  

    所以基本上、如果电流和转子角度采样良好、   无论速度和负载如何、Id 反馈都必须接近零? 与 Vd 和 Vq 上的限制无关。

    我是不是在说什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 你是对的。 此标识将与标识的参考值(=0)关闭。 您无需对 作为 Id&Iq PI/PID 控制器输出的 Vd 和 Vq 执行任何操作。 该 ID 不依赖于速度和负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、您能建议我们运行任何测试来验证转子角度是否正确吗?

    我们在示波器上使用 DAC 绘制了 Mechththa 和 Electheta、并且它们同步、我们还能检查什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是位置传感器、因此如果位置角度不正确、电机将无法在重负载下运行、或电流远高于指定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、我 认为问题在于位置传感器、一旦我们获得更多的位置传感器数据、它将向您更新