This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:复位后的 ECC CERRTHRES 寄存器值

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389411/tms320f2800157-ecc-cerrthres-register-value-after-reset

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

在可纠正的错误阈值中、我们知道它是可配置的、复位后默认启用 ECC、问题是在复位的情况下、CERRTHRES 寄存器的初始值为0、这意味着 CEINTFLAG 将在复位后为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 CERTHRES 的定义、我认为 CENTFLAG 位说明有一个拼写错误、我认为它应该显示为"0 if <=CERTHRES and 1>CERTHRES"

     我将在文档中提交一个错误以更正这一点。

    此致!
    Matthew