This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无法读取和写入闪存扇区 C

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389215/tms320f28069-cannot-read-and-write-flash-sector-c

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

对闪存进行编程时 CCS 报告错误:

e2e.ti.com/.../default-_2800_3_2900_.jfif

如果他们尝试使用 uniflash 擦除和读取相应的闪存区域、则会显示:

e2e.ti.com/.../default-_2800_4_2900_.jfif

是否有使闪存再次正常工作的权变措施?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    在 Uniflash 中、如果一直向下滚动、则会在"Settings and Utilities"选项卡中看到"deak recovery"按钮。  您可以运行此程序、查看这样是否可以解决闪存问题。  我认为、这也可以作为代码中闪存 API 的一部分来执行相同的操作。

    如果耗尽恢复无法解决问题、则只能更换该器件、没有其他替代方案。

    此致!
    Matthew