This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CAN 闪存编程

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389137/tms320f28069-can-flash-programming

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我很期待创建一个包含闪存内核的项目、并且该应用程序可同时存储在闪存中。 当需要更新 MCU 时、闪存内核将被调用至 RAM、并通过 CAN 通信执行和更新应用程序。 我需要了解完成该项目的最佳方法。 我介绍了与 c2000ware 相关的 f28069_can_flash_kernal 和 example_f2806xFlashProgramming 示例项目。 问题是 can_flash_kernal 示例仅在 RAM 中执行、不包含闪存段以 永久保留该段。 希望对此有进一步的指导。

谢谢!

此致、

Ashan