This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D 评估板 TVS

Guru**** 2975420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383805/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-eval-board-tvs

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

您好、先生、

我想问大家一些关于 F28388D EVALBoard 的 ADC 通道的信息。 ADC 的每个通道都有5.5V 反向关断电压 TVS。 但是、

ADC 的最大 电压限制为3.3V。为什么您没有选择3.3V RWM TVS 来防止损坏? 如果你启发我,我会被赞赏,因为它引导我

我将在电流设计中使用哪个电压电平 TVS。

提前感谢您的支持
此致
Semih Senyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该主题的专家目前正在度假。 请在7月9日后回复。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我还在等。

    谢谢你
    Semih Senyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semih 您好

    为延误道歉。 我已将其分配给合适的专家。 希望您能尽快得到响应。

    谢谢

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Semih:

    我很抱歉耽误你的回答。

    您的观点是有效的、 VRWM 接近3.3V 的二极管将是更好的选择。 我不确定 目前为何选择 TPD4E001QDBVRQ1器件。 团队中可能知道原因的人现在就出来了(如果有具体原因)、但在他回到办公室后、我会做一个笔记来询问他。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Semih:

    该 VRWM 规格实际上是一个最大规格。 根据数据表的其他部分、它应该适用于较低的 Vcc 电压。 如果您愿意、可向接口论坛进行确认。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum 

    DS 以下内容:

    简图:

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    感谢您的回答。 VRWM 似乎就是我为 TVS 模块供电的电压。

    此致
    Semih Senyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Semih:

    有。 我想您希望 Max VRWM 高于您的 IO 工作电压、以便有一些额外的裕量。

    此致!

    Kevin