This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:CPU2 (即主要模块)和 CPU2的影子 CPU (用于锁步)中包含什么?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389812/tms320f28p650dh-what-is-included-in-cpu2-ie-primary-module-and-shadow-cpu-of-cpu2-used-for-lockstep

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

团队、

-我从下面的线程中了解到 CPU2始终独立于 CPU1 (是否在特定型号上的 CPU2上锁步可用)。
锁步功能专门位于 CPU2和 CPU2的影子 CPU 之间。 对吗?
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358988/tms320f28p659dk-q1-lockstep-function-is-optional/5185575#5185575

现在、我的问题专门针对 CPU2:
-对于具有双 CPU (即 CPU1和 CPU2)但没有锁步(如 DK7、DK6、DH6)的型号,FPU64/FPU32/TMU/VCRC 是否在 CPU2中可用?

-对于具有锁步功能的双 CPU 型号(例如 CPU1和 CPU2)(如 DK9、DK8) FPU64/FPU32/TMU/VCRC)是否物理存在于 CPU2和 CPU2的影子 CPU 中?

请查看 F28P65x TRM https://www.ti.com/lit/pdf/spruiz1:
F28P65x 数据表中应该准确描述 F28P65x TRM https://www.ti.com/lit/pdf/spruiz1中所谓的"主模块"中包含的内容

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    Dan Chen 说:
    锁步特性专门位于 CPU2和 CPU2的影子 CPU 之间。 正确吗?

    正确

    Dan Chen 说:
    对于具有双 CPU (即 CPU1和 CPU2)但没有锁步的型号(如 DK7、DK6、DH6)、FPU64/FPU32/TMU/VCRC 是否可用于 CPU2?

    是的、FPU、TMU、VCRC 不依赖于锁步。

    [报价 userid="4466" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389812/tms320f28p650dh-what-is-included-in-cpu2-ie-primary-module-and-shadow-cpu-of-cpu2-used-for-lockstep ]]对于具有锁步功能的双 CPU 型号(即 CPU1和 CPU2)(如 DK9、DK8)、FPU64/FPU32/TMU/VCRC 在 CPU2和 CPU2的影子 CPU 中物理存在?[/QUOT]

    是的、CPU2和 CPU2影子是相同的、因为它们需要以锁步模式运行。

    [quote userid="4466" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389812/tms320f28p650dh-what-is-included-in-cpu2-ie-primary-module-and-shadow-cpu-of-cpu2-used-for-lockstep 通过 F28P65x 数据表准确地描述 F28P65x TRM 中"主模块"包含的内容是合理的

    主要模块在 LCM 模块的上下文中、对于 F28P65x、它是 CPU2 (CPU2的所有协处理器)、DMA 和 ePIE。

    下面的方框图应该总结了您的所有疑问。

    谢谢。