This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:在外部模式下连接到 TI C2000 F2837x 控制卡时发生故障

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389866/c2000ware-trouble-connecting-to-ti-c2000-f2837x-control-card-in-external-mode

器件型号:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我一直在尝试让 LED 闪烁、同时尝试在外部模式下连接到 C2000 F2837x 控制卡(与 F28379 LaunchPad 不同)。 每当我尝试连接时发生以下错误: 无法连接到目标应用程序:XCP 内部错误:超时过期、响应 XCP 连接命令。

请注意、我能够在外部模式下完美地连接到 LaunchPad。 我已经检查了 SCI_A (GPIO 28、29)和 OSCCLK (20 MHz)设置、并认为它们与我所使用的控制器相对应。 感谢您提供任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    除非您使用 TI 软件进行连接、否则我们将无法解决此连接问题。 请联系 Mathworks 以获得支持、您也可以使用 Code Composer Studio 来验证您的电路板是否正常工作。  

    此致、

    Ben Collier