This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:M2M 通信运行 EtherCAT

Guru**** 2927170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389548/tms320f28p650sh-m2m-communication-running-ethercat

器件型号:TMS320F28P650SH

工具与软件:

尊敬的各位团队:

我只想问 F28P65器件是否能够使用 mac2mac (无 PHY)通信来运行 EtherCAT。

如果是、TI 是否对其进行过测试?  
此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我在过去问 Beckhoff 这个问题,粘贴他们的答复下面。 然而、我们(TI/C2000)尚未对其进行测试。

    基本上、ESC 的背对背直接连接是可能的、如 Beckhoff 技术部分的第5.9章所示

    然而、这种没有 PHY 的连接应该用于背板连接(例如模块化 I/O 系统、作为 EBUS 的替代产品)或者在任何情况下用于很短的电缆连接(几厘米)。 只有通过 PHY 才能实现米数级桥接、最长可达100BASE-TX 保证的100米。

    此致!

    Kevin