This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:引脚上的 GPIO 最大电压

Guru**** 2895530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389771/tms320f28375s-gpio-maximum-voltage-at-pin

器件型号:TMS320F28375S

工具与软件:

我有一个 GPIO 引脚、在微控制器 VDDIO 加电之前、该引脚通过电阻器被拉至3.3V。 这种情况是否会违反 数据表的第6.9.1.1节?  

"在为器件供电之前、不能对任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不能对任何模拟引脚(包括 VREFHI)施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。"

此外、GPIO 引脚上允许的最大电压是多少?  可以通过电阻器将 GPIO 引脚拉至5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 USERID="503272" URL="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389771/tms320f28375s-gpio-maximum-voltage-at-pin "]"在为器件供电之前、不能对任何数字引脚施加比 VDDIO 高0.3V 以上的电压、也不能对任何模拟引脚(包括 VREFHI)施加比 VDDA 高0.3V 以上的电压。"[/报价]

    这是不可接受的、可能会损坏芯片。 每个引脚上都有正向电压为~.3V 的保护二极管。   在器件上电之前、该上拉电阻将限制通过二极管的电流、但将上拉电阻连接到 VDDIO 会更安全。

    [报价 userid="503272" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389771/tms320f28375s-gpio-maximum-voltage-at-pin "]此外、GPIO 引脚上允许的最大电压是多少?  是否可以通过电阻器将 GPIO 引脚拉至5V?

    这在数据表中、有一个绝对最大值部分。 不应将 GPIO 拉至5V。

    此致、

    Ben Collier