This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:当 ADCA 和 ADCB 正常工作时、ADCC 采样结果一直为0

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389004/tms320f28p650dk-adcc-sampling-result-is-always-0-while-adca-and-adcb-is-working-correctly

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

使用 ADC 采样 A0/B0/C0、所有三个 ADC 都会在初始化时上电、配置的触发源相同、在在线调试期间校验寄存器也会写入寄存器、外部基准电压为通用的3.3V 电压。 但是、ADC AB 结果寄存器是正确的、但 ADC C 结果寄存器始终为0。

有人能告诉我为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaonan:

    请分享您用于执行此测试的代码。 您在 ADC C 上转换什么通道?

    谢谢!
    Ibukun