This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:有关 SPI FIFO 使用的问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388953/tms320f28p650dh-question-about-the-usage-of-spi-fifo

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:ADS8588HC2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户现在希望使用 TMS320f28P65x 从 ADS8588H 检索、需要在 F28P65x 上使用2个 SPI 来从 ADC8588H 接收数据(DOUTA 和 DOUTB)。

现在、客户希望快速检查是否可以使用一个 SPI、两个 SPI 接收数据同时生成 CLK 和 NSS、然后使用其中一个 SPI 的接收 FIFO 中断触发器读取两个 SPI FIFO 的值? 如果有可能、我们是否有这样的例子?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    虽然我们没有相关示例 、但听起来需要同时读取和写入数据、同时触发应受到支持的适当触发器。 我们有 C2000Ware 示例、其中展示了如何使用两个具有 FIFO 的 SPI。

    此致、

    Aishwarya.