This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:TMS320F2800156-Q1

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388824/tms320f2800156-q1-tms320f2800156-q1

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

TMS320F2800156-Q1内核120MHz

如果我想输出200kHz 的 PWM 并且要求 PWM 精度大于1%、有什么建议的解决方案? 或者如果 TMS320F2800156-Q1不能满足要求、可以找一个合适的低成本芯片、因为我只是想控制单相正弦波、正弦波的频率会达到20kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    使用 HRPWM、PWM 精度可高达~150ps/阶跃。

    这应该是可以实现的、您是否能够运行我们的 HRPWM 示例?

    此致!

    Ryan Ma