This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:NEST 中断不起作用

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385572/tms320f28374s-nest-interrupt-doesnot-work

器件型号:TMS320F28374S

工具与软件:

1.我们使用 bios/sys。 ADC_ISR 和 ADC_ISR_FAST 是 AD 中断。

我们需要使  ADC_ISR 嵌套 ADC_ISR_FAST  

3.它可以运行一小段时间,并在0x3fe2ed 停止

如果 删除 ADC_ISR_FAST、  ADC_ISR 可以 正常运行

如果未写入嵌套、ADC_ISR 和 ADC_ISR_FAST 可以正常运行

您能说出什么错吗?  BIOS/sys 会影响结果吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:

    我不是 BIOS  系统专家。 我可以看到中断模块有什么问题

    Unknown 说:
    它可以运行很短一段时间、并在0x3fe2ed
    停止

    你说 nest 没有启用是什么意思?当你说 ISR 可以正常运行时、它们是否像你想要的那样进行 nest?

    [报价 userid="566540" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1385572/tms320f28374s-nest-interrupt-doesnot-work "]如果未写入嵌套、ADC_ISR 和 ADC_ISR_FAST 可以正常运行[/QUOT]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我应该努力说明这一点

    我们使用 SYS/BIOS、并 希望有中断嵌套。  如上所述、我们对嵌套中断进行编程。 但它无法 连续运行、但跳转到 0x3fe2ed、然后停止。

    您能够帮助实现嵌套中断吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:

    如果不使用 SYS/BIOS、您是否尝试过正常执行中断嵌套?

    谢谢