This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:F28388D controlCARD 上的以太网和 EtherCAT

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390547/tmdscncd28388d-ethernet-and-ethercat-on-f28388d-controlcard

器件型号:TMDSCNCD28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我在该板上有关于以太网和 EtherCARD 的一些问题。

  1. 我正在尝试在 F28388D controlCARD 上使用 EtherCAT。 我该如何开始? 对于 EtherCAT、主站和从站是否都需要有 EtherCARD 接口、或者只有一个接口足够了?
  2. 我正在尝试实现基于以太网的通信、是否能够在 CPU1上实现它? 我在论坛上看到了许多示例和讨论、指出应仅在 CM (ARM)内核上对其进行染色。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="615767" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390547/tmdscncd28388d-ethernet-and-ethercat-on-f28388d-controlcard ]我正在尝试对 F28388D controlCARD 使用 EtherCAT。 我该如何开始? 对于 EtherCAT、主站和从站是否都需要有 EtherCARD 接口或者只有一个接口就足够了?

    您应该 按照 EtherCAT 用户指南文档中的说明操作、该文档位于  C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\docs 中

    实际上、我不熟悉'EtherCARD'。  

    [quote userid="615767" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390547/tmdscncd28388d-ethernet-and-ethercat-on-f28388d-controlcard 我正在尝试实施基于以太网的通信、能否在 CPU1上实施? 我在论坛上看到了许多示例和讨论、指出应仅在 CM (ARM)内核上对其进行染色。

    我们仅在 ARM 内核上支持以太网。 可以在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\communications\Ethernet\中找到示例

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的快速响应。 抱歉、存在拼写错误。 我是说 EtherCAT。 我将浏览以下文档: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\docs、并尝试按照文档中讨论的说明进行操作。 我尝试使用 MATLAB Simulink 来实现 EtherCAT、Beckhoff 网站上提供了一些有用的文档。 我从这两份文件中得到帮助。

    感谢您清除我对在 F28388D 微控制器上实现以太网的疑问。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有任何其他问题、请告诉我!