This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219EVM-SKT:nSTROUT 不停地闪烁

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219EVM-SKT, TPS65219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387205/tps65219evm-skt-the-nstrout-blinks-endlessly

器件型号:TPS65219EVM-SKT
主题中讨论的其他器件: TPS65219EVM

工具与软件:

大家好、我在使用 TPS65219EVM-SKT 时遇到问题、我们还有评估套件。 我不知道我应该在哪个论坛上发布此问题、因此如果我选择的论坛不正确、请告诉我。

关于这个问题、我们成功地使用 GUI 在空载的情况下配置了电压

但是、当我们在 Vbuck 1 0.44 Ohm (0.85V)和 Vbuck 2 0.66 Ohm (1.1V)上添加电阻器时、我们便打开配置。

nSTROUT 不停地闪烁, nINT LED 变为红色,可能意味着有一个错误,我不知道为什么会这样,因为我们不会过度充电组件。

我们的安培数也不会超过元件可以承受的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 建议使用 TPS65219EVM (焊接 EVM)。 TPS65219EVM-SKT 仅用于 NVM 编程和基本输出电压/序列检查。 它具有低成本开放式顶部通孔插座、具有高寄生以及不代表实际用例的非理想布局。 此外、我们还发现驱动 nINT 和 nRSTOUT LED 的电路中存在逻辑错误。 此错误仅影响 TPS65219EVM-SKT、不影响 PMIC 行为。

    您能否尝试在上重新编程 PMIC  TPS65219EVM 使用定制 NVM 配置(并在每个降压转换器上加载)、告诉我们是否 有任何问题?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉我们的回复太晚了,我们正忙于其他事情。

    不是这样  TPS65219EVM 微控制器本身、或者其他型号、如果有的话、这意味着我们必须订购它吗? 我们已经支付了200€。 我们使用 TPS65219-GUI 进行配置、一切都运行良好。 除了我们在第一篇文章中所说的问题。
     
    我的缺点是、我们使用的模型是 TPS65219EVM-RSM  评估模块时、它会带来什么变化吗? 很抱歉回答所有问题、这是我们第一次使用 TI PMIC。

    感谢您的回复、  
    Esteban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    如果您使用的是 TPS65219EVM-RSM、则驱动 LED 的逻辑不会出现任何问题。 但是、由于它也使用插座、因此同样存在加载电源轨和寄生的问题。  

    如果您向我们发送定制 NVM (格式为 CSV)、我们可以帮助进行检查并提供有关 EVM 中正确跳线配置的反馈。 以下是使用 GUI 生成 NVM 配置文件的说明:File --> Register File Format --> select CSV -->点击"Save Registers as.."

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../regs_5F00_conf.csv

    感谢您发送编修。

    这是 CSV 格式的定制 NVM。 我们使用的正是这个。 请告诉我是否正确。

    谢谢!
    Esteban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供的图片  TPS65219EVM-RSM  那么我们可以检查跳线配置?

    与此同时、可以在 NVM 配置中观察到以下几点:

    • 两个数字引脚被配置为"MODE"。 考虑将 MODE/RESET 配置更改为"RESET"。

    • 您计划通过定制 NVM 配置为哪个处理器或 SoC 供电? 我建议检查上电序列的配置。 nRSTOUT 当前配置为在序列开始时释放、这是不常见的。  

    • 下表显示了基于带宽配置的每个降压转换器上所需的输出电容、仅供参考。 您当前的 NVM 配置将所有降压稳压器配置为准固定频率和低带宽。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    这是一张图片、感谢您的不同观察结果。

    对于精度:
    * EXTPWR 线缆连接到电源(3.3V)、其 GND 连接到电源的 GND。
    * VBUCK1连接到精密万用表、它通过电阻器(具有我在第一个帖子中所说的欧姆值)、然后返回到 VBUCK1 GND。
    * VBUCK2上只有电阻器。 (对于我在第一个帖子中所说的总价值)

    谢谢!  
    Esteban。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    跳线配置看起来正确。 您能否运行 下面所述的测试、并告诉我它是否有效?  

    • 从所有 PMIC 电源轨断开任何外部负载。
    • 更改 VSYS 跳线(J1)以使用"5VUSB" 而非 EXTPWR。
    • 刷新 GUI 网站
    • 将 PCB 连接到 PC
    • 打开 S1开关(PCB 左侧按钮)
    • 测量每个 PMIC 电源轨上的输出电压、并告知您是否仍会看到相同的行为。   

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    我们在 GUI 中设置的所有电压都可以在没有电阻器的情况下正常工作、我们在测量输出电压时有正确的值、

    我还把 VBUCK1和 VBUCK2更改成了高带宽、以便查看它是否能够修复(主要问题)但不可用、并且我也将复位模式设置为复位。
    当我们接通电阻器、然后打开 S1开关时、即使我们使用的安培数不超过元件限制、也会出现之前出现的 nRSTOUT 和 nINT 问题。
    另一个问题是、当我们仅在一个 VBUCK 上使用电阻时、它也可以正常工作、但当我们将电阻添加到第二个 VBUCK 上时、就会出现问题。

    感谢您的答复、
    Esteban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    感谢您让我们了解 TPS65219EVM-RSM 编程板在电源轨未加载时可按预期运行。 如前所述、该电路板调整为仅用于编程和基本测试、例如检查输出电压和时序控制。 由于插座引入了高寄生和非理想布局、因此不建议使用该 PCB 加载电源轨或评估任何器件性能。  

    我们提供 TPS65219EVM、这是焊接的评估模块、供客户评估需要加载电源轨的更具体性能测试。

    谢谢!

    Brenda