This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:如果我使用28p65x 的内部电压基准、ADC 值将减半

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383672/tms320f28p650dh-adc-value-is-half-if-i-use-internal-volatge-reference-for-28p65x

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

您好!

对于 F28P65x、我正在观察到我是否使用 ADC 的内部电压基准、即 AnalogSusbsysRegs.ANAAREFCTL.bit.ANAAREFASEL 读取的值为一半。

也就是说、对于3.3伏、我得到的 ADC 输出为:2047。

但是、如果我将寄存器位设置为1、我得到4095获得3.3伏输入。

请告诉我是正确的还是我遗漏了什么。

谢谢

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面有更新吗?