This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如果 ADC 输入超出范围、该怎么办

Guru**** 2932040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390726/tms320f280025c-what-if-adc-input-is-out-of-range

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

您好!

我将3.3V 用作内部基准 ADC 电压。

adc_setVREF (obj->adcHandle[0]、adc_reference_internal、adc_reference_3_3V);

但是、当输入电压>3.3V 时、例如4.2V 时、仍可按以下方式进行测量:  

ADC 引脚电压    ADC 值

0.816伏            685.

3.2V.              2689

4.28v             3600

 

那么3.3V 基准是什么? 有什么用? 是否需要分压器来降低最大电压 输入电压<= 3.3V?  

编辑:对不起我的错误,它是分压器电路那里,所以最大 电压固定为2.9V  

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:对不起我的错误,它是分压器电路那里,所以最大 电压固定为2.9V