This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在哪里可以找到 TMS320F28004x 微控制器技术讲座?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389974/tms320f280049c-where-can-i-find-the-tms320f28004x-microcontroller-workshop

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我正在学习 F280049C、我想跟随研讨会。 我以前在研讨会上学习过 f28069、但现在我找不到研讨会 手册中显示的研讨会。

我已经浏览过 C2000Ware、其中有一个培训文件夹、但只有少数示例、与传统的技术讲座不同。

请告诉我在哪里可以找到它并下载实验。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不再创建旧的研讨会。 相反、我们创建了 C2000 Academy、这是以前技术讲座的可扩展/可扩展版本、其中包含培训内容和实践实验室练习。  

    请注意、我们已在最新的 Academy 中存档了较旧的研讨会、网址为:

    F28004x Workshop 已删除、因为我们正在使用 Academy 来支持所有这一代器件、但如果您查看旧版本的 Academy (例如、 "C2000 Academy 2.03.00.43" 下的"Workshop Archives">"F28004x" )、仍可找到它

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我发现 C2000 Academy 足以满足学习 F28004x 的需求、但仍然感谢您帮助我找到旧的研讨会!