This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:通过 EtherCAT 实现的功耗

Guru**** 2869460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388605/tms320f28p650sk-power-consumption-running-ethercat

器件型号:TMS320F28P650SK

工具与软件:

尊敬的专家:

在运行 EtherCAT 从站和一些简单的 IO 操作时、F28P65的功耗会有多大?  


此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一两天时间来与您联系。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    好的、谢谢。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这些是一些粗略的数据、但这就是我今天看到的:

    ~EtherCAT 示例并与实验室 PC 通信时、我看到在 F28P65X LaunchPad 上应用3.3V 电压时、平均电流消耗为 Δ I 410mA。

    作为基准、在该 LaunchPad 上运行闪烁 LED 示例时、我看到3.3V 电源轨上仅消耗~μ A 350mA 的电流。

    仅供参考、此 LaunchPad 具有一个3.3V -> 1.2V LDO、因此这些电流数字包括为 C28x 内核供电、还包括 LDO 的任何低效率。 该数字还将包括 PHY 的功耗。  

    如果您需要更多数据、请告诉我。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    这个数字似乎很高。

    它是否已在主板上包含 PHY 和其它外设?   

    您认为这个数字可以减少吗?

    使用外部直流/直流转换器会产生什么影响 ?

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用外部 DC/DC 的效果如何 ?

    您想问的是3.3V -> 1.2V LDO 的效率吗?  

    如果 在一两天内 LaunchPad 上没有所有其他 IC、我应该能够为您带来更低的估算值。

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在没有额外 IC 的电路板上、我在提供5V 电压(使用两个 LDO 生成3.3V 和1.2V)并运行闪烁 LED 示例时测得的平均值为0.03A。 此电路板没有 EtherCAT 功能、因此我没有为 PHY 或任何不必要的东西供电。

    在上周的实验中、与闪烁示例相比、我在运行 EtherCAT 示例时看到功耗增加了0.165W。  

    我认为、在运行 EtherCAT 示例时、宜估计 MCU 将消耗(5V *.03A)+ 0.165W =.315W。 这包括3.3V 和1.2V 轨。

    此致、

    Ben Collier