主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好!
我前面讨论了 F28388D 的主时钟路径设计、因此为了能够使用 USB 引导加载程序、我们必须将 X1连接到20MHz 20MHz 时钟、而对于 EtherCAT、我们决定使用设置在25MHz 25MHz 的 AUXCLK、我已经检查了 SysConfig、可以通过 AUXCLK 使100MHz 时钟更加同步、这会造成任何问题吗? (连接了我的时钟树)
e2e.ti.com/.../tms320f28388d-clock-architecture-design-for-f28388d-usb-or-ethercat---20mhz-or-25mhz
在控制卡上、由于所有时钟都来自独特的25MHz 晶体、因此所有器件都具有同步时钟、但在这里、我们有一个用于 CPU 的20MHz 时钟和另一个用于 EtherCAT 的25MHz 时钟、这是主要关注点。
谢谢
John