This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在 SysConfig 中禁用/启用 GPIO 输入缓冲器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390231/tms320f28p550sj-disable-enable-gpio-input-buffer-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

要从 F28003x 迁移到 F28P55x、用户需要禁用一些 GPIO 输入缓冲区。

例如、100引脚封装的 GPIO46。

我们注意到使用 ASysCtl_disableGPIOInputBuffer ()禁用 GPIOINENACTRL。

但是、您是否会向我展示相应设置在 SysConfig 中 ASysCtl_disableGPIOInputBuffer ()的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    SysConfig 中当前不存在此功能。 我将提交一个请求单、以便添加此请求。

    谢谢!

    Luke