This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:IEC60730安全库

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387367/tms320f28388d-iec60730-safety-library

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们一直在我们的一款需要符合 UL1998/IEC60730-1安全标准的产品中使用 TI TMS320F28388D MCU。  

您能否确认 IEC60730安全库是否可用于 TMS320F28388?  如果是、请与我们分享。  

如果尚未完成、请提供有关为 MCU TMS320F28388D 开发诊断安全库的帮助/指南。  

谢谢。此致、

Dnyaneshwar Kashid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dnyaneshwar:

    我们不再提供与 F2837x 器件类似的完整 IEC60730库、因为我们稍后意识到、库中提供的许多函数非常适合特定的应用、并且客户无法按原样重复使用。

    我们在 C2000ware 版本中为 F2838x 器件提供了软件诊断库、其中包括 IEC60730中的许多测试、例如 CPU 寄存器测试。 您可以在 C2000ware 安装中的以下文件夹中找到该库。 谢谢。

    C2000Ware_xxxxxxxx\libraries\diagnostic\f2838x

    Han