This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于 CMAC 安全启动的 SysConfig BOOTDEF 设置

Guru**** 2800665 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390084/tms320f280039c-sysconfig-bootdef-setting-for-cmac-secure-boot

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户希望通过 CMAC 安全启动使用0引脚引导、并设置闪存引导入口点。

例如、用户希望将0引脚安全闪存启动用于0x80000上的入口点。

我们在 SysConfig 下拉列表中未显式看到安全闪存启动。

您能否说明一下用户应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    这是 SysConfig 工具中的一个错误、在此下拉列表中缺少安全闪存引导模式。 安全闪存引导模式密钥与闪存引导模式密钥相同、但0x03后缀应替换为0x0A。 例如、如果从闪存入口点0x88000引导的密钥为0x23、则同一入口地址的安全闪存引导密钥将为0x2A。

    我将了解是否可以在我们即将发布的 C2000Ware (版本5.03)中修复该错误。 否则、它将包含在后续版本中、我可以与您和客户合作提供该工具的补丁。

    谢谢!

    Luke