This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391198/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!


我正在尝试构建工程、遇到以下错误、您能帮我解决这个错误吗?
我在包含搜索路径中添加了公共信息和标头包含  

说明资源路径位置类型
#148声明与"void DMACH6BurstConfig (uint16、int16、int16)"不兼容(在"C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f28004x\common\include\f28004x_globalproys.h"的第206行声明) f28004x_dma.c /inverter_final_protected\f28004x_C/TI_protection_c+/-223包含问题
#1965无法打开源文件"inc/hw_memmap.h".ccsproject /inverter_final_protected line 45、外部位置:C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f28004x\common\include\driverlib.h C/C++问题
#1965无法打开源文件"inc/hw_types.h" global.h /Inverter_final_protected line 18 C/C++问题
gmake:***[LEDS.obj]错误1 Inverter_final_protected C/C++问题
gmake:***[main.obj]错误1 inverter_final_protected C/C++问题
gmake:***[Power.obj]错误1 Inverter_final_protected C/C++问题
gmake:***[TI_Includes/device_support/common/source/device.obj]错误1逆变器_final_protected C/C++问题
gmake:***[TI_Includes/device_support/common/source/f28004x_dma.obj]错误1逆变器_final_protected C/C++问题
gmake:由于错误、未重制目标"all"。 inverter_final_protected C/C++ problem



谢谢
Saeid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeid:

    我已从器件支持文件夹中打开 DMA 示例1、并将其视为#include 路径。 如果可能、我还建议您使用这些变量、而不是绝对路径。 如果有需要、请告诉我。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    谢谢。 我解决了问题。