This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 的 USB 仿真器

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386629/tms320f28388d-usb-emulator-of-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

工具与软件:

我遵循 TI 参考板来设计我自己的 PCB。 当 JTAG 正常工作时、USB 不工作。 我已附上 USB 器件的原理图供您参考。 如果需要考虑原理图中的任何其他重要参数、您能否告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    您使用哪种参考设计作为参考?  

    IC 标记为 U2是什么?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    U2是 TI 参考 controlCARD 中的双路高速 USB 转多用途 UART/FIFO IC。

    我参考了您的28388D controlCARD (控制卡)设计、该设计可在" C2000Ware_5_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B 、"(见下面):

    e2e.ti.com/.../TMDSCNCD28388D_5F00_Rev.B.zip

    随附了我们经过修改的电路板、其中我们删除了项目中一些不必要的块:

    e2e.ti.com/.../Final_5F00_DSP_5F00_PCB.zip

    目前、唯一的问题是我无法通过 USB 下载代码、尽管它可以用于 JTAG。 我已经交叉检查了很多次、但仍然找不到问题。 您能帮我确定问题吗?  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    目前、唯一的问题是我无法通过 USB 下载代码、尽管它可以用于 JTAG。 我已经交叉检查了很多次、但仍然找不到问题。 您能帮我确定问题吗?  [报价]

    我不明白这个描述。 提供了单个可用于 JTAG 访问和 UART COM 端口的 USB 接口。 JTAG 访问允许 MCU 调试和编程。 如果简单的调试正常工作、则 JTAG 正常工作、那么您应该能够下载代码。 您能否提供有关所发现问题/错误的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    对于任何混淆、我深表歉意。 有两个端口可供下载:一个 USB 端口和一个标准 JTAG (物理)端口。 电路板上有一个开关、用于在两者之间选择以调试代码。 虽然我成功通过 JTAG 端口进行调试、但无法使用 USB 端口进行调试。 不过、我们更倾向于使用 USB 端口来下载和调试代码。 这就是为什么我最初只为您提供了 USB 部分的原理图、因为此部分肯定会有一些问题。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您是否 使用 XDS100v2固件对 FT2232HL 进行了编程? 如果没有、请参阅下面的应用手册。 请参阅对仿真控制器进行重新编程一节。  

    https://www.ti.com/lit/an/spracf0b/spracf0b.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    我正在使用 XDS100V2硬件。 能否就我在帖子中提到过两次的原理图提供反馈? 我的软件设置毫无疑问没有问题、因为我可以使用带 USB 的28388D 控制板而不会出现任何问题。 我想再次强调的是、我自己的控制板是基于 TI 的参考控制板设计的。 除了 USB 仿真外、我的开发板还能正常工作。 因此、我想知道当我引用 TI 电路板时、USB 仿真部分是否存在一些误解。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    原理图中的 U2:A 需要固件来仿真 XDS100v2。 您是否编程了它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    我已经 做到了 。 正如我之前强调的、软件配置没有问题、因为我已经在相应的控制板上成功地对其进行了测试。 请您查看此主题。 我已三次请求您帮助检查原理图、但没有收到任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、在我上次回复之前、我的确看过了您的原理图。 我认为它没有任何问题。 请告诉我、我还能提供哪些帮助。