This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:Don #39;t Feed 看门狗、下载并运行、然后就可以执行##39;t 加载编程和擦除闪存

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391618/tms320f2800135-don-t-feed-watchdog-download-and-run-then-it-can-t-load-program-and-erase-flash

器件型号:TMS320F2800135
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能不能帮我弄清楚为什么会出现这种情况? 、程序(不馈送看门狗)后、它可以连接到 XDS110 μ s、但无法再次调试。 如果我想连接 CPU、它会显示以下错误。

e2e.ti.com/.../_5F00_cgi_2D00_bin_5F00_mmwebwx_2D00_bin_5F00_webwxgetmsgimg_5F005F002600_MsgID_3D00_3267365695419698013_2600_skey_3D004000_crypt_5F00_69c441bb_5F00_4808b036f08a4ef4d364af7e76117fb3_2600_mmweb_5F00_appid_3D00_wx_5F00_webfilehelper.jfif

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    看起来 DCSM 区域1和2的密码可能已更改、或者 GEL 文件中指定的密码不正确。 您是否修改了 DCSM 密码?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    我修改 DCSM 以更改默认引导模式引脚、但不设置任何锁定。

    当启用看门狗并馈送看门狗时、它运行良好、但在不馈送看门狗后、它无法调试和加载程序、甚至无法通过 UNIFLASH 擦除闪存。

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您是否尝试过控制台建议的步骤? 执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"Resume"按钮)

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    问题是、我们无法进入调试模式、因此没有"恢复"按钮。

    现在有两个芯片在下载映像后无法调试/下载(不馈送看门狗)。 我记得另一位客户以前遇到过此问题。 非常奇怪!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    如果您不打算维护看门狗、您可以直接将其禁用吗? 在看门狗复位后向器件发出 XRSn 是否允许再次连接/调试?

    此致、

    Skyler