This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SFRA IQ 库集成

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392719/tms320f28388d-sfra-iq-library-integration

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

您好!

我想将 SFRA 集成到我的工程中用于补偿器设计验证。 作为一个传统,我总是使用 IQ math 库和每单位系统的所有数学(以获得更好的分辨率)。 我还将 FlashAPI 库集成到了引导加载程序项目中。 所以、我使用了 FPU32选项并添加了 IQmath FPU32库。 现在,我已将 SFRA IQ 库集成到项目中,我已从 CONTROL SUITE 下载该库。 似乎该库是在没有使用 FPU32选项的情况下编译的、我找不到使用 FPU32编译的 SFRA IQ 库。

因此、在编译期间、我收到错误消息、说明 IQmath_fpu32_lib 中的 ISA 修订版"C28FPU32"与 SFRA_IQ_Lib 中的"C2800"不匹配。 如果我的理解有误、请更正我。

如何克服这种情况? 我需要 IQmath 和闪存 API 都支持 FPU32。 我想集成 SFRA IQ 库、因为我的数学运算基于 IQ。

期待您的答复。

提前感谢。

Naveen。