This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:需要软件中断才能实现自由 RTOS

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392022/tms320f28p650dh-require-software-interrupt-for-free-rtos

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户过去在 BIOS 中使用如下 BIOS、可以使用 SWI_POST 函数 将硬件中断更改为软件中断、软件中断将在 SCI 中断等硬件中断之后运行、

当在 SWI_POST 中运行的代码时、这个软件中断的优先级可被设定为低于其它软件中断、所以 SWI_POST 中运行的代码能够被其它诸如 ADC 中断  的硬件中断嵌套中断、或者被其它更高级的软件中断中断嵌套中断。  

现在、F28P65x 上不支持 BIOS、他们必须使用 FreeRTOS、他们在询问如何在 FreeRTOS 中设置软件中断、例如 BIOS 中的 SWI_POST 函数? 您能为该函数提供指导吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FreeRTOS 没有单独的软件中断部分。 实现此功能的标准方法是使用同步元素、例如信标。 SCI ISR 将释放此信标并产生、这将提示 FreeRTOS 任务等待该信标恢复执行。 可为任务本身分配适当的优先级。

    谢谢!

    Arnav