This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:C2000

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392043/drv8301-69m-kit-c2000

器件型号:DRV8301-69M-KIT
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、我想知道我们是否可以在基于 C200的电机控制固件中添加更多功能、例如通过 UART、SPI 等进行固件更新 是否有引导加载程序等示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清、您是否想问 F28069器件是否可以通过 SCI 或 SPI 引导? 可以使用这些引导加载程序、源代码可以在 C2000Ware: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2806x\v1_1\rom_sources\source 中找到  

    您还可以  在以下位置找到有助于参考的 SCI 闪存内核示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2806x\examples\c28

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求 C2000的引导加载程序。 不会从 SCI 或 SPI 引导它。 我想您已经回答过这些示例位于何处。 谢谢。