This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:温度范围内的特性

Guru**** 2764555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392244/tms320f280039c-characteristics-over-temperature-range

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我可能在快速浏览数据表时遗漏了这些信息-如果有、请告知。  

现有的图中是否有提供有关 ADC 在某个温度范围内的精度的信息?  

此外、是否存在有关 ADC 过热时基准电压上存在多大变化的信息? 从基准电压电源引脚到内部 ADC 之间是否有内部电阻? 如果有适合此次参考的噪声表格或信息、敬请告知!

作为参考、我的客户使用该器件的-PZ 型号。  

此致、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RT:

    我们会在不同温度下测试所有 ADC。 使用外部电压基准时、ADC 的性能应在额定工作温度范围内非常稳定并与数据表规格相匹配。 您看到的任何变化都主要归因于外部组件。 对于内部基准、整个温度范围内的增益误差会有一些变化、但总变化应在数据表规格范围内。

    此致、
    Allison