This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:INTOSC 的精度能够在数据表规格内保持多长时间?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390677/tms320f2800135-how-long-can-the-accuracy-of-intosc-be-kept-in-the-datasheet-spec

器件型号:TMS320F2800135

工具与软件:

你(们)好

数据表中定义了以下数字

  

  

F2800135可以在多长时间内保持 INTOSC 的精度? (例如10年? 超过15年?)

 

(是否与通电时间(POH)有关?)

 

谢谢、此致、

鹤本市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、它与 PoH 有关。  与 DS 中的其他参数一样、这些参数在105C 下预计可保持100,000 POH。  如果您回来、它等于~11.4年的寿命。

    如果温度曲线低于105°C、则此值会延长;如高于此值、则会降低。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 因此、我在 DS 中找不到关于" 105°C 下100,000 POH"的陈述。

    我可以在哪里推荐它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的应用手册; https://www.ti.com/lit/an/sprabx4b/sprabx4b.pdf

    我在之前的回答中谈到这一点时说得不对;我们期望10年@105°C 的温度与我提到的100,000 POH。  该应用手册还将提供一些额外的详细信息、说明如何评价您的任务配置文件、以获得环境的预期寿命。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Matthew