This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:在 TMDSCNCD28P65X MCU 板上创建以太网接口所需的示例

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, TMDSCNCD28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391676/tmdscncd28p65x-example-needed-to-create-ethernet-interface-on-tmdscncd28p65x-mcu-board

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、DP83826E

工具与软件:

您好!

我们正在开展一个项目、该项目正在调查一个解决方案、需要我们在 TMDSCNCD28P65X MCU 板上创建一个接口、用于通过以太网接收 UDP 数据包并对其进行处理、最后将经过处理的数据从 SPI 接口发送出去。  您能否提供 C2000WARE 中的一个示例、该示例演示如何实现一个接口来通过以太网为此特定硬件接收 UDP 数据?  F28P65X 器件的 driverlib 下的示例目录不列出以太网示例。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28P65X 不支持以太网、仅支持 EtherCAT。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您的答复!

    "TMDSCNCD28P65X controlCARD 信息指南" 确实说明了"controlCARD 使用 DP83826 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。 此 PHY 降低了
    更确定的往返(TX+RX)延迟小于210ns±2ns。 此外、XI 到 TX_CLK 时钟相位延迟为±2ns。 这些特性以及强大的 EMI/EMC 性能使 DP83826E/I 成为实时应用的理想选择。 有关更多详细信息、请参阅 DP83826确定性、低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表"。

    引用的数据表讨论了以太网接口。  我假设这里有硬件、但没有软件/固件支持。  是这样吗?

    如果我无法使用以太网接口、是否能够在 TMDSCNCD28P65X controlCARD 上实施 USB 接口?  如果是、您会建议我通过哪个示例来实现这一点?

    感谢您的帮助!

    Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、

    F28P65X 不提供对以太网的硬件支持、而 EtherCAT 硬件支持与器件内部嵌入的 ET1100非常相似。  

    如果我无法使用以太网接口、能否在 TMDSCNCD28P65X controlCARD 上实施 USB 接口?  如果是、您会建议我通过哪个示例来实现此目的?

    当然、C2000WARE 中有 USB 示例:[C2000WARE]\driverlib\f28p65x\examples\c28x\usb  

    此致、

    Ben Collier