This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何更改以太网引脚配置?

Guru**** 2949920 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389934/tms320f28388d-how-can-i-change-ethernet-pin-config

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具与软件:

您好!

如何在我根据 lwIP 示例开发的代码中更改以太网引脚配置? 例如、MII_RX_D0位于 GPIO114上。 我如何在代码中将其移至 GPIO71?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 SysConfig? 这是配置 pinmux 选项的最简单方法。 您可以单独利用 SysConfig 进行 pinmux 配置、并根据需要为以太网配置编写自定义 driverlib 代码。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到 lwIP 示例中使用的引脚配置? 我需要同时使用 lwIP 示例和 EMIF1进行演示。 某些 EMIF1引脚与以太网发生冲突。 如何查看 TExaS 示例代码中的引脚配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blackmatter:

    您能解释一下您使用的示例吗? 它来自 C2000Ware 吗? 示例的完整名称和路径是什么?

    谢谢!

    Luke