This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:程序自动加载

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390583/tms320f28388d-program-loads-occurring-automatically

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我必须更改了 CCS 中的配置、因为它总是在构建完成时启动调试会话。  为了实现这一目标、我做了哪些改变?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您能否在"Run">"Debug Configurations"下检查调试配置?  

    我不熟悉能够完全实现这些功能的设置、但其中一些设置可能会执行类似这样的操作。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我检查了您建议的设置、它们只是默认设置。  我删除了工作区和所有中间文件、再次启动 CCS、然后构建了所有内容。  它已恢复为提示我输入负载。  "Auto Run"(自动运行)和"Launch Options"(启动选项)在旧版本和新版本之间没有变化。  因此,不幸的是,它将仍然是一个神秘的现在。

    抱歉、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我刚刚意识到对话框中有一个复选框询问我是否要加载文件。  我一定是不小心选中了它。  一旦发生这种情况、是否有办法有效地"取消选中"它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到对话框中有一个复选框询问我是否要加载文件。  我一定是不小心选中了它。  一旦发生这种情况、是否有办法有效地将其"取消选中"?

    我想您在寻找以下工作区选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这工作了 Ki! 谢谢你。