This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:关于套件的低速配置以及0速的相关问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390873/tmdshvmtrinspin-0

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具与软件:

您好、TI 的工程师们支持

我是一个新手、目前正在使用TMDSHVMTRINSPIN F28069来控制永磁同步电机。目前我用的是lab05c、我目前有几个问题想请教一下:μ A

低速问题:我的电机可以实现额定3000rpm的适配器、目前我在ccs中测试50rpm、μ V 100rpm、500rpm和1000rpm效果很好。但低于50rpm就会出现给不上的情况。我在表达式窗口中在gMotorVars .SpeedRef_krpm (IQ24)给0、他没有变化、是默认100rpm。但是我给10的情况下、电机就会出现一抖一抖的情况、他参考速度会瞬间跳变到100rpm、然后有瞬间跳回去。请问这个默认值100rpm(1677721)是在哪里设置的?如果让电机停止的的话可以给0速实现吗?低速情况下出现这种情况是什么原因呢?μ s

2.我想实现电机抱死功能、可以在代码来施加固定的电流来锁死转子吗?μ A

3、我还想获得底部的位置信息、我目前利用EST _getSpeedkrpm来获得当前速度、之后算成角速度、最后得到角地质。在角速度得到角地质的过程中需要获得时间才能得到角地质。为了保证换算代码的角脉和实际电机运转的角脉保持一致、请问这个时间设定呢?

谢谢工程师们、祝你们生活顺利、一帆风顺 μ A

此致 μ A

刘 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请用英文发布问题、或在 E2E China 论坛上报告。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师

    我是新手、目前使用 TMDSHVMTRINSPIN F28069来控制永磁同步电机。 目前、我正在使用 lab05c、我想问一些问题:

    1.低速问题:我的电机可以达到额定转速为3000rpm 的适配器,目前我在 CCS 中测试50rpm、100rpm、500rpm 和1000rpm ,结果良好。 但是、如果转速低于50rpm、就不会出现这种情况。 我在 gMotorVars 的表达式窗口中给出了0。 SpeedRef_krpm (IQ24)、它没有改变、是缺省值100rpm。 但是、如果我给10、电机会抖动、转速会瞬间跳至100rpm、然后又回跳。 默认值100rpm (1677721)设置在哪里? 如果电机停止、您能提供零速吗? 为什么在低速时会发生这种情况?

    2.我想实现电机锁定功能,我可以在代码中施加固定电流来锁定转子吗?

    3、我还需要获取底部的位置信息、我目前使用 EST_getSpeed_krpm 来获取当前速度、然后计算角速度、最后得到角度地质学值。 在从角速度获得角地质学的过程中,需要获得时间来获得角地质学。 为了确保转换代码的角度脉冲与电机实际运行的角度脉冲一致、如何设置该时间?

    谢谢工程师、祝大家生活顺利

    不是很重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将把您转给正确的工程师。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下实验用户指南、确保正确识别电机、编码器也可以支持低速。 您可以尝试调整稳压器的增益以获得更好的性能。

    请查看 MotorWare 中以下文件夹中的指南、并按照指南设置套件并运行实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf

    您可以浏览  《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》中 关于当前 PI 稳压器的第11章"调优稳压器"。 速度 PI 调节器应不同于本指南中的说明、您必须参考 InstaSPIN 实验项目中的代码。

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

     

     

    您可以查看     InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南的"第6章电机识别和状态图"(https://www.ti.com/lit/spruhj1)