This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我想知道如何使用不带 UniFlash 7.2.0的 XDS110USB 写入 TMS320F28379D。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390791/tms320f28379d-i-would-like-to-know-how-to-write-to-tms320f28379d-using-xds110usb-without-uniflash-7-2-0

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我想知道如何使用不带 UniFlash 7.2.0的 XDS110USB 写入 TMS320F28379D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="493281" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390791/tms320f28379d-i-would-like-to-know-how-to-write-to-tms320f28379d-using-xds110usb-without-uniflash-7-2-0 "]我想知道如何在不使用 UniFlash 7.2.0的情况下使用 XDS110USB 写入 TMS320F28379D。

    您能告诉我您不想使用 UniFlash 的原因吗? 如果我了解您对 UniFlash 的不满意之处、可以帮您找到最适合您的资源。  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想做一个板的自动检查,但语言是 C#. 我可以用 C#编写吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请搜索名为 DSS 的 CCS 脚本。 我想您必须使用 JavaScript。 Uniflash 还支持某些 DSS Lite。  

    此致、

    Ben Collier