This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何设置和用密码保护微控制器

Guru**** 2882340 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28075, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391594/tms320f28075-how-to-set-and-password-protect-microcontroller

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 SysConfig

工具与软件:

如何设置在刷写 TMS320F28075微控制器时设置密码的能力? 利用 Uniflash 和 XDS110调试探针、我们将使用.out 配置文件为控制器刷写。 是否有方法可以添加密码以防止对控制器进行读/写操作?

谢谢!

Tom Chaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以通过.out 文件对 OTP/安全设置进行编程。 我建议使用 SysConfig DCSM 工具向工程添加安全设置。 您还可以使用 Uniflash GUI 在 OTP 中对各个设置进行编程。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。 当使用 Uniflash 加载.out 文件时  、是否有办法在闪存加载了输出文件后对其进行密码保护?  我已花了一些时间查看 Uniflash 和 TMS320F28075文档、但在程序刷写后、对于已加载程序的密码保护、并没有非常直接的详细信息。

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    DCSM 一章应包含所需的信息。 要保护闪存、您需要执行两项操作:

    • 在 CSM 密码字段中对自定义值进行编程。
    • 使用适当的值对 GRABSECT 寄存器进行编程、以将闪存扇区指定为安全扇区。

    对于最终生产、您还应启用 PSWDLOCK

    所有这些都可以在 Uniflash GUI 或 SysConfig DCSM 工具中完成。 在查看工具和 DCSM 一章中的 GUI 选项后、如果有任何不明确的地方、请告诉我。

    谢谢!

    Luke