请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
我正在尝试在 Simulink MBD 环境中创建2个优化功能 Sin 和 Cos、以便最大限度地减少洗脱时间。
我可以考虑以下解决方案、但我不确定其中哪一个对于嵌入式目标控制器最有效。 任何指导都将受到赞赏。
- 解决方案1:对正弦和余弦均使用1D 查找表
- 解决方案2:对正弦使用1d 查找表并使用余弦公式

- 解决方案3:使用1D 表表示0-90度、然后使用正弦和余弦的正交对称公式

- 解决方案4:使用定制系列近似值