This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:OTA 更新

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390966/tms320f28069-ota-update

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你(们)好

任何人都可以为 DFU 提供 SCI 闪存编程和 CAN 闪存编程 SDK 方面的帮助  

我在 ti Resource Explorer 中找不到适用于上述内容的 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Somesh:

    此器件的 SCI/CAN 编程的闪存内核可在此处找到:

    C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2806x\examples\c28

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您提供的信息  

    我找到了

    此致、

    Somesh