This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800155:CAN 引导模式

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392832/tms320f2800155-can-boot-mode

器件型号:TMS320F2800155

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有几个与控制器上的 CAN 引导模式相关的问题

1.是否可以使用 CAN 引导模式在闪存中刷写映像而无需内核刷写 CAN 引导加载程序?

2.如果我想在使用 CAN 引导模式刷写应用程序之前擦除整个闪存、我应该执行哪些步骤?  

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    >是否可以使用 CAN 引导模式在闪存中刷写映像而无需刷写 CAN 引导加载程序内核?

    下载 CAN 引导加载程序内核是在器件的闪存中刷写映像的一项要求。 CAN 引导加载程序只会将映像下载到 RAM 存储器、因此需要 CAN 闪存内核。

    >如果要在使用 CAN 引导模式刷写应用程序之前擦除整个闪存、我应该执行哪些步骤?  

    DCAN 闪存内核能够擦除用户指定的闪存组和扇区( C2000微控制器的 CAN 闪存编程的第4.1节)。 或者、可以通过 CCS 片上闪存工具 ERASE FLASH 按钮来完成此操作。

    谢谢。此致、

    Charles