This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:可提供单核 TMS320F28P650器件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392499/tms320f28p650sk-availability-of-single-core-tms320f28p650-parts

器件型号:TMS320F28P650SK

工具与软件:

您好!

从 TMS320F28P650数据表可以看出、单核器件最适合我们的应用

TMS320F28P650SK6

但是、数据表状态为"预发布信息(非量产数据)"。 参考设计。

a)单核器件何时可订购?

b)  TMS320F28P650产品中预计哪款器件的使用寿命最长?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    单核器件已投入生产、可通过 TI.com 进行订购。  TI.com 中的最新数据表将说明处于生产状态的单核器件。

    过去、我们大约15年前在 C2000上发布的器件仍可订购、这是供您直观了解的情况。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    最新数据表 SPRSP69B–2023年11月修订 、显示"预发布信息(非量产数据)"。 参考设计。

    请将您参考的数据表的链接或参考资料发送给我。

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "过去、我们大约15年前在 C2000上发布的器件仍然可以订购、这是为了方便您了解。"

    这是否意味着所有 C2000器件仍可供货?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    TI.com 中尚未提供最新数据表。  它将于8月中旬更新、所有器件型号将标记为"有效"、是的、所有 C2000器件仍可订购。

    此致、

    Joseph