This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379编程问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393340/tms320f28379d-28379-programming-issues

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

如果程序在28377上运行正常、它可以直接导入28379吗?如果不能、我该怎么办? I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马本东:

    是的、这两个器件是二进制兼容的。 某些代码无法正常工作的唯一情况是所用外设的实例在两个器件上均不存在。 例如、如果一个器件有12个 PWM、另一个器件有8个、并且您的代码使用 EPWM9、则此代码不适用于这两个器件。

    谢谢!

    Luke