This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035器件没有被唤醒

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392199/tms320f28035-tms320f28035-device-not-waking-up

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

团队成员、您好!

我们已将很少的 ECU 发送到现场、并返回了一个 ECU、因为它不工作。 ECU 工作了一个月、然后停止工作。

据了解、微控制器没有响应。

微控制器可以正常使用 VDDA 3.3V 和 VDDIO 1.8V、但 XRS 引脚始终为低电平。 下面是连接到 XRS 引脚的电路

我们尝试从 JTAG 中读取存储器和闪存、但没有发生此情况、并且在尝试时出现以下错误

我们需要了解导致 XRS 引脚变为低电平的原因并支持唤醒器件。

期望立即响应、因为它会影响我们的 SOP 流程。

谢谢、此致、

Madhu P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:

    当器件上电时、您是否可以看到 XRSN 引脚上发生了任何情况?  

    [报价 userid="577017" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392199/tms320f28035-tms320f28035-device-not-waking-up "]我们需要了解是什么原因导致 XRS 引脚变为低电平并支持唤醒器件。[/QUOT]

    XRSn 引脚如果通过连接至 VDDIO 从外部上拉、则应显示高电平、仅在 POR/BOR 时由器件或通过看门狗复位驱动为低电平。

    [报价 userid="577017" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392199/tms320f28035-tms320f28035-device-not-waking-up "] VDDA 3.3V 和 VDDIO 1.8V 正适配微控制器、但 XRS 引脚始终为低电平。[/QUOT]

    您是否验证了电路板上的 VDDIO 迹线看起来正常并且连接正确? 设备也可以运行吗?
    是否启用了内部 VREG?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    设备通电后、您能在 XRSN 引脚上看到任何问题吗?

      否 它始终锁存至0V。

    您是否验证了电路板上的 VDDIO 迹线看起来正常且连接正确? 设备也可以运行吗?
    是否启用了内部 VREG?[/QUOT]

    是的、3.3V 和1.8V 正常进入控制器。 已检查靠近微控制器引脚的电压。 我们使用外部 VREG

    对于 ECU 的其余器件、电源正常、但我们需要唤醒微控制器来查看其运行情况

    [报价 userid="559325" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392199/tms320f28035-tms320f28035-device-not-waking-up/5326029 #5326029"]XRSn 引脚如果通过连接至 VDDIO 从外部上拉电压、该引脚应该显示为高电平、只能由器件在 POR/BOR 上或由看门狗复位驱动为低电平。

    禁用内部看门狗。 由于内部安全装置、XRS 不应该总是低电平正确!? 每当有电源复位、XRS 引脚将为高电平、一旦它进入程序、它将在几个周期内下拉 XRS。 但是、在这种情况下、XRS 引脚始终为低电平。

    是否有通过连接调试器将 XRS 引脚拉至高电平的方法? 无法使用调试器擦除或刷写(XDS110)

    此致、

    Madhu P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们更换了微控制器、并且 ECU 正在工作。 然后、我们在其他电路板中使用发生故障的微控制器、替换正在工作的微控制器、并在 XRS 引脚上观察到类似的响应、该响应始终为低电平、器件不会唤醒

    请让我们知道是什么使该引脚始终处于低电平、因为这不是电源问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:


    请尝试以下步骤:  

    • 请将设备置于" 等待引导 "模式。
    • 让我们仔细检查目标配置文件、是否具有正确的器件(F28035)和仿真器 XDS110
    • 保存后、您应该会在同一设置窗口中看到一个按钮、 测试连接 " 让我们运行此程序、看看结果是什么。
    • 假设"测试连接"成功、器件处于等待引导模式、如果失败、我们可以以不同的方式进行调试、请告诉我。
    • 此时、我们已验证连接良好。  让我们通过右键单击.ccxml 并选择" 启动目标配置"
    • 此时应该会显示目标和 CPU 列表、然后您需要单击 CPU 并选择"CONNECT"
    • 进入这里后、我们可以尝试通过转到来加载您的项目(手动)  Run->Load Program
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将设备放入' 等待引导 '模式。

    要进入引导模式、JTAG 连接就足够了吗? 因为我的 GPIO 34未连接、GPIO37和 TRST 已连接 JTAG 接口



    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu,

    按照步骤操作、直至看到指针、然后进入等待引导模式。

    基本上将引脚设置为等待引导模式(mode2 )-->断开调试器-->打开设备电源、Bootrom 将在等待例程中结束。

    然后在等待例程中连接调试程序并执行以下步骤:  

    [报价 userid="559325" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392199/tms320f28035-tms320f28035-device-not-waking-up/5327846 #5327846"]
    • 让我们仔细检查目标配置文件、是否具有正确的器件(F28035)和仿真器 XDS110
    • 保存后、您应该会在同一设置窗口中看到一个按钮、 测试连接 " 让我们运行此程序、看看结果是什么。
    • 假设"测试连接"成功、器件处于等待引导模式、如果失败、我们可以以不同的方式进行调试、请告诉我。
    • 此时、我们已验证连接良好。  让我们通过右键单击.ccxml 并选择" 启动目标配置"
    • 此时应该会显示目标和 CPU 列表、然后您需要单击 CPU 并选择"CONNECT"
    • 进入这里后、我们可以尝试通过转到来加载您的项目(手动)  Run->Load Program
    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    按照步骤操作。 测试连接正常、但如果我正在加载程序、则显示以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:

    在 XRSn 引脚上检查是否存在接地短路。 只有出现元件不良、焊接问题或连接问题时、我们才会出现此类问题。

    电路板上是否有直接位于 XRSN 引脚上的 TEST 引脚? 您是否可以移除不工作的器件并检查板上的 TEST 引脚是否上拉至3.3V?

    并且我们通过更换正在工作的微控制器在另一块板上使用了发生故障的微控制器、并观察到 XRS 引脚上出现类似响应、该引脚始终为低电平、器件未唤醒

    还可能是设备已损坏、因为它在两个主板上都不工作、您能检查设备是否正常工作吗?